This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1 — 因锁定失败而产生的低温问题

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, DS90UB953-Q1, DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592893/ds90ub953-q1-ds90ub953-q1---low-temperature-issue-for-failed-to-lock

器件型号: DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA4VMDS90UB960-Q1

我们已通过同轴电缆将摄像头模块与串行器板连接、并将其连接到 TI TDA4VM 开发套件上的解串器板。
 
问题: 在串行器中观察到低温故障  DS90UB953-Q1 、导致–35°C  所有 RX 端口上锁定失败。
 
当温度降低时、一些电路板无法锁定所有 RX 端口。 这取决于电路板实例:
 
  1. 某些电路板在低至–35°C 的电压下正常运行
  2. 一些电路板无法锁定在–35°C
 
我们探测了电源电压和基准时钟、并验证了元件温度是否良好。
 
串行器器件型号:DS90UB953-Q1
解串器器件型号:DS90UB960-Q1
平台:TI TDA4VM 开发套件
 
您能帮助我们解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否实施了用于温度斜坡初始化的代码? 如果未初始化、请通 读953 数据表的系统初始化部分。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代表 venkateshraja p ,

    感谢您的更新。  

    我们尚未执行温度斜坡初始化、因为在我们的设置中、我们将 driver/media/i2c/ds90ub953.c 用于串行器和 drivers/media/i2c/ds90ub960.c 解串器源代码。

    从 ds90ub953 数据表中、我们可以看到 温度斜坡初始化的 7.3.1.1.1 代码示例。

    您能否提供补丁文件以包含上述温度斜坡初始化 驱动程序/media/i2c/ds90ub953.c 和 驱动程序/media/i2c/ds90ub90.c?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaprakash:

    您能和我分享这些源代码文件吗? 我将查看并添加温度斜坡初始化代码。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaprakash:

    感谢您分享您的源代码文件。 我将需要一些额外的时间来检查和修改、完成后我将返回给您。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaprakash:

    我编写了代码片段、可以将其添加到源文件中以实施温度斜坡初始化代码。 很遗憾、我看不到这 2 个文件中包含初始化发生的顺序。 您能否分享用于进行初始化的代码? 这应该是来自 960 和 953 源文件的一系列函数调用、根据您的系统参数初始化每个器件。 看到此序列后、我可以添加用于温度斜坡初始化的函数调用。

    添加到 ds90ub960.c:

    static int ub960_rxport_get_temp_code_95x(struct ub960_data *priv,
                         unsigned int nport, u8 *temp_code_95x)
    {
        int ret;
        u8 v;
    
        ret = ub960_rxport_read(priv, nport, UB960_RR_SENSOR_STS_2, &v);
        if (ret)
            return ret;
        
        *temp_code_95x = v;
    
        return 0;
    }

    添加到 ds90ub953.c:

    #define UB953_IND_TX_TEMP_RAMP_DYNAMIC_CFG  0x4b
    #define UB953_IND_TX_TEMP_RAMP_STATIC_CFG   0x4c
    
    static int ub953_temp_ramp_ext(struct ub953_data *priv,
                        u8 temp_code_95x)
    {
        int ret;
        u8 vdac;
        u8 vco_tweak;
    
        int vdac_offset[8] = {-1, -1, 0, 0, 1, 1, 1, 3};
    
        ret = ub953_read_ind(priv, UB953_IND_TARGET_FPD3_TX, UB953_IND_TX_TEMP_RAMP_DYNAMIC_CFG, &vdac);
        if (ret)
            return ret;
        vdac = vdac | 0x20;
    
        ret = ub953_read_ind(priv, UB953_IND_TARGET_FPD3_TX, UB953_IND_TX_TEMP_RAMP_STATIC_CFG, &vco_tweak);
        if (ret)
            return ret;
        vco_tweak = (vco_tweak & 0x8f) | 0x70
    
        ret = ub953_write_ind(priv, UB953_IND_TARGET_FPD3_TX, UB953_IND_TX_TEMP_RAMP_STATIC_CFG, vco_tweak);
        if (ret)
            return ret;
        
        ret = ub953_write_ind(priv, UB953_IND_TARGET_FPD3_TX, UB953_IND_TX_TEMP_RAMP_DYNAMIC_CFG, vdac + vdac_offset[temp_code_95x]);
        if (ret)
            return ret;
    
        ret = ub953_write(priv, UB953_REG_RESET_CTL, UB953_REG_RESET_CTL_DIGITAL_RESET_0);
        if (ret)
            return ret;
        
        // add 20ms delay
    
        return 0;
    }

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的信息。

    目前我们没有单独的初始化代码。 我们仅  对序列发生器和解串器使用 ds90ub960.c 和 ds90ub953.c 源。

    这两个驱动程序的探测器将从下面的设备树调用。

    k3-j784s4-evm-fpdlink-iv-fusion.dtso:

    // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only OR MIT
    /*
     * DT Overlay for FPDLink IV UB9702 Deserializer on J784S4 EVM
     * www.ti.com/.../J7EXPA01EVM
     *
     * Copyright (C) 2025 Texas Instruments Incorporated - https://www.ti.com/
     */
    
    /dts-v1/;
    /plugin/;
    
    #include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
    
    &{/} {
    	clk_fusion_25M_fixed: fixed-clock-25M {
    		compatible = "fixed-clock";
    		#clock-cells = <0>;
    		clock-frequency = <25000000>;
    	};
    };
    
    &exp5 {
    	p0-hog{
    		gpio-hog;
    		gpios = <0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    		output-high;
    		line-name = "CSI2_EXP_RSTZ";
    	};
    };
    
    &main_i2c5 {
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    	status = "okay";
    
    	deser@3d {
    		compatible = "ti,ds90ub9702-q1";
    		reg = <0x3d>;
    		clocks = <&clk_fusion_25M_fixed>;
    		clock-names = "refclk";
    		i2c-alias-pool = <0x48 0x49 0x4a 0x4b 0x4c 0x4d 0x4e 0x4f>;
    
    		deserializer_0_ports: ports {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    
    			/* CSI-2 TX */
    			port@4 {
    				reg = <4>;
    				ds90ub970_0_csi_out: endpoint {
    					clock-lanes = <0>;
    					data-lanes = <1 2 3 4>;
    					link-frequencies = /bits/ 64 <800000000>;
    					remote-endpoint = <&csi2_phy0>;
    				};
    			};
    		};
    
    		deserializer_0_links: links {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    		};
    	};
    
    	deser@30 {
    		compatible = "ti,ds90ub9702-q1";
    		reg = <0x30>;
    		clocks = <&clk_fusion_25M_fixed>;
    		clock-names = "refclk";
    		i2c-alias-pool = <0x58 0x59 0x5a 0x5b 0x5c 0x5d 0x5e 0x5f>;
    
    		deserializer_1_ports: ports {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    
    			/* CSI-2 TX */
    			port@4 {
    				reg = <4>;
    				ds90ub970_1_csi_out: endpoint {
    					clock-lanes = <0>;
    					data-lanes = <1 2 3 4>;
    					link-frequencies = /bits/ 64 <800000000>;
    					remote-endpoint = <&csi2_phy1>;
    				};
    			};
    		};
    
    		deserializer_1_links: links {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    		};
    	};
    
    	deser@32 {
    		compatible = "ti,ds90ub9702-q1";
    		reg = <0x32>;
    		clocks = <&clk_fusion_25M_fixed>;
    		clock-names = "refclk";
    		i2c-alias-pool = <0x68 0x69 0x6a 0x6b 0x6c 0x6d 0x6e 0x6f>;
    
    		deserializer_2_ports: ports {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    
    			/* CSI-2 TX */
    			port@4 {
    				reg = <4>;
    				ds90ub970_2_csi_out: endpoint {
    					clock-lanes = <0>;
    					data-lanes = <1 2 3 4>;
    					link-frequencies = /bits/ 64 <800000000>;
    					remote-endpoint = <&csi2_phy2>;
    				};
    			};
    		};
    
    		deserializer_2_links: links {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    		};
    	};
    };
    
    &cdns_csi2rx0 {
    	ports {
    		#address-cells = <1>;
    		#size-cells = <0>;
    
    		csi0_port0: port@0 {
    			reg = <0>;
    			status = "okay";
    
    			csi2_phy0: endpoint {
    				remote-endpoint = <&ds90ub970_0_csi_out>;
    				clock-lanes = <0>;
    				data-lanes = <1 2 3 4>;
    				link-frequencies = /bits/ 64 <800000000>;
    
    			};
    		};
    	};
    };
    
    &cdns_csi2rx1 {
    	ports {
    		#address-cells = <1>;
    		#size-cells = <0>;
    
    		csi1_port0: port@0 {
    			reg = <0>;
    			status = "okay";
    
    			csi2_phy1: endpoint {
    				remote-endpoint = <&ds90ub970_1_csi_out>;
    				bus-type = <4>; /* CSI2 DPHY */
    				clock-lanes = <0>;
    				data-lanes = <1 2 3 4>;
    				link-frequencies = /bits/ 64 <800000000>;
    			};
    		};
    	};
    };
    
    &cdns_csi2rx2 {
    	ports {
    		#address-cells = <1>;
    		#size-cells = <0>;
    
    		csi2_port0: port@0 {
    			reg = <0>;
    			status = "okay";
    
    			csi2_phy2: endpoint {
    				remote-endpoint = <&ds90ub970_2_csi_out>;
    				bus-type = <4>; /* CSI2 DPHY */
    				clock-lanes = <0>;
    				data-lanes = <1 2 3 4>;
    				link-frequencies = /bits/ 64 <800000000>;
    			};
    		};
    	};
    };
    
    &ti_csi2rx0 {
    	status = "okay";
    };
    
    &ti_csi2rx1 {
    	status = "okay";
    };
    
    &ti_csi2rx2 {
    	status = "okay";
    };
    
    &dphy0 {
    	status = "okay";
    };
    
    &dphy1 {
    	status = "okay";
    };
    
    &dphy2 {
    	status = "okay";
    };

    k3-fpdlink-iv-fusion-ox08b40-cam-0-0.dtso:

    /*
     * OX08B40 E-con FPD-Link 4 Camera
     */
    
    /dts-v1/;
    /plugin/;
    
    #include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
    
    #define MCU_FW_FILE "ox08b40_cam_fw.hex"
    
    &deserializer_0_ports {
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    
    	/* FPDLink RX 0 */
    	port@0 {
    		reg = <0>;
    		ub9702_fpd4_1_in: endpoint {
    			remote-endpoint = <&ub971_1_out>;
    		};
    	};
    };
    
    &deserializer_0_links {
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    
    	link@0 {
    		reg = <0>;
    		i2c-alias = <0x44>;
    
    
    		ti,cdr-mode = <1>;
    		ti,rx-mode = <3>;
    
    		serializer: serializer {
    			compatible = "ti,ds90ub971-q1";
    			gpio-controller;
    			#gpio-cells = <2>;
    
    			#clock-cells = <0>;
    
    			ports {
    				#address-cells = <1>;
    				#size-cells = <0>;
    
    				port@0 {
    					reg = <0>;
    					ub971_1_in: endpoint {
    						data-lanes = <1 2 3 4>;
    						remote-endpoint = <&sensor_1_out>;
    					};
    				};
    
    				port@1 {
    					reg = <1>;
    
    					ub971_1_out: endpoint {
    						remote-endpoint = <&ub9702_fpd4_1_in>;
    					};
    				};
    			};
    
    			i2c {
                                    #address-cells = <1>;
                                    #size-cells = <0>;
    
                                    gpio_exp: expander-chip0@74 {
                                            compatible = "ti,tca9539";
                                            reg = <0x74>;
                                            gpio-controller;
                                            #gpio-cells = <2>;
                                    };
    
                                    ox08b40@43 {
                                            compatible = "ti,ox08b40";
                                            reg = <0x43>;
                                            clocks = <&serializer>;
                                            clock-names = "xvclk";
                                            assigned-clocks = <&serializer>;
                                            assigned-clock-rates = <24000000>;
    			                mcu_fw_name = MCU_FW_FILE;
                                            pwdn-gpios = <&gpio_exp 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                                            reset-gpios = <&gpio_exp 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    				        camstrobe-gpios = <&serializer 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // Need during FSYNC case
                                            port {
                                                    sensor_1_out: endpoint {
                                                            remote-endpoint = <&ub971_1_in>;
    						};
                                            };
    
    				};
    			};
    		};
    	};
    };

    再在这里添加一个点。 该端口 所有 RX 端口串行器锁定失败、  探头  不会调用 ds90ub953.c、因此我们无法执行 ub953_temp_RAMP_ext  

    提前感谢。

    Jeyaprakash C K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaprakash:

    感谢您共享设备树文件。 让我回顾一下、然后返回给您。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaprakash:

    我仍然不清楚链接是如何在您的系统中初始化的。 尽管 dtso 文件共享了一些有关配置参数的信息、但我仍然不清楚如何从 C 源文件调用函数来初始化链接。 此外、我不清楚这里使用的是哪些 FPD-Link 器件。 您能帮助我更好地理解吗?

    • 使用的是什么解串器器件? 我看到 Dtso 文件中引用了 DS90UB9702、但 C 源文件中也提到了 DS90UB960。
    • 使用的是什么串行器器件? 我看到 Dtso 文件中引用了 DS90UB971、但您之前提到的是 DS90UB953。
    • 哪个串行器连接到解串器的哪个 RX 端口?
    • 您可以在初始化期间捕获 I2C 日志吗? 通过查看 I2C 事务日志、我能够更轻松地理解链路是如何初始化的。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的注意,我已经添加了 最新版本的文件,让我给你一个正确版本的设备树,这与 POST 的上下文相匹配。

    我附加了正确版本的 dtso 文件

    k3-j721e-sk-fpdlink-fusion.dtso:

    // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
    /*
     * DT Overlay for Fusion (FPD-Link III) board on J721E SK,
     * AM68 SK or AM69 SK.
     * svtronics.com/.../
     *
     * Copyright (C) 2023 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
     */
    
    /dts-v1/;
    /plugin/;
    
    #include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
    
    &{/} {
    	clk_fusion_25M_fixed: fixed-clock-25M {
    		compatible = "fixed-clock";
    		#clock-cells = <0>;
    		clock-frequency = <25000000>;
    	};
    };
    
    
    &cam0_i2c {
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    
    	deser@30 {
    		compatible = "ti,ds90ub960-q1";
    		reg = <0x30>;
    		clocks = <&clk_fusion_25M_fixed>;
    		clock-names = "refclk";
    		i2c-alias-pool = <0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x48 0x49 0x4a 0x4b 0x4c 0x4d 0x4e 0x4f>;
    
    		deserializer_0_ports: ports {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    
    			/* CSI-2 TX*/
    			port@4 {
    				reg = <4>;
    				ds90ub960_0_csi_out: endpoint {
    					clock-lanes = <0>;
    					data-lanes = <1 2 3 4>;
    					link-frequencies = /bits/ 64 <800000000>;
    					remote-endpoint = <&csi2_phy0>;
    				};
    			};
    		};
    
    		deserializer_0_links: links {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    		};
    	};
    
    	deser@36 {
    		compatible = "ti,ds90ub960-q1";
    		reg       = <0x36>;
    		status = "disabled";
    		clocks = <&clk_fusion_25M_fixed>;
    		clock-names = "refclk";
    		i2c-alias-pool = <0x5a 0x5b 0x5c 0x5d 0x5e 0x5f>;
    
    		deserializer_1_ports: ports {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    
    			/* CSI-2 TX*/
    			port@4 {
    				reg = <4>;
    				ds90ub960_1_csi_out: endpoint {
    					clock-lanes = <0>;
    					data-lanes = <1 2 3 4>;
    					link-frequencies = /bits/ 64 <800000000>;
    					remote-endpoint = <&csi2_phy1>;
    				};
    			};
    		};
    
    		deserializer_1_links: links {
    			#address-cells = <1>;
    			#size-cells = <0>;
    		};
    	};
    };
    
    &cdns_csi2rx0 {
    	ports {
    		#address-cells = <1>;
    		#size-cells = <0>;
    
    		csi0_port0: port@0 {
    			reg = <0>;
    			status = "okay";
    
    			csi2_phy0: endpoint {
    				remote-endpoint = <&ds90ub960_0_csi_out>;
    				clock-lanes = <0>;
    				data-lanes = <1 2 3 4>;
    				link-frequencies = /bits/ 64 <800000000>;
    
    			};
    		};
    	};
    };
    
    &cdns_csi2rx1 {
    	ports {
    		#address-cells = <1>;
    		#size-cells = <0>;
    
    		csi1_port0: port@0 {
    			reg = <0>;
    			status = "okay";
    
    			csi2_phy1: endpoint {
    				remote-endpoint = <&ds90ub960_1_csi_out>;
    				bus-type = <4>; /* CSI2 DPHY */
    				clock-lanes = <0>;
    				data-lanes = <1 2 3 4>;
    				link-frequencies = /bits/ 64 <800000000>;
    			};
    		};
    	};
    };
    
    &ti_csi2rx0 {
    	status = "okay";
    };
    
    &dphy0 {
    	status = "okay";
    };
    
    &ti_csi2rx1 {
    	status = "okay";
    };
    
    &dphy1 {
    	status = "okay";
    };

    Camera-support-device-tree

    // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
    /*
     * ISX031 FPD-Link 3 Camera Module
     *
     * Copyright (c) 2023 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
     */
    
    /dts-v1/;
    /plugin/;
    
    #include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
    
    #define SPI_BOOT_DATA_FILE 	"ISX031_STURDeCAM31_0.1.1.3.bin"
    #define MCU_FW_FILE 		"isx031_cam_fw_boowan_narrow.bin"
    #define CAM_LANES		4
    
    &deserializer_0_ports {
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    
    	/* FPDLink RX 0 */
    	port@0 {
    		reg = <0>;
    
    		ub960_fpd3_1_in: endpoint {
    			remote-endpoint = <&ub953_1_out>;
    		};
    	};
    };
    
    &deserializer_0_links {
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    
    	link@0 {
    		reg = <0>;
    		i2c-alias = <0x44>;
    
    		ti,rx-mode = <3>;
    
    		serializer: serializer {
    			compatible = "ti,ds90ub953-q1";
    			gpio-controller;
    			#gpio-cells = <2>;
    
    			#clock-cells = <0>;
    
    			ports {
    				#address-cells = <1>;
    				#size-cells = <0>;
    
    				port@0 {
    					reg = <0>;
    					ub953_1_in: endpoint {
    						data-lanes = <1 2 3 4>;
    						remote-endpoint = <&sensor_1_out>;
    					};
    				};
    
    				port@1 {
    					reg = <1>;
    
    					ub953_1_out: endpoint {
    						remote-endpoint = <&ub960_fpd3_1_in>;
    					};
    				};
    			};
    
    			i2c {
    				#address-cells = <1>;
    				#size-cells = <0>;
    
    				gpio_exp: expander-chip0@74 {
    					compatible = "ti,tca9539";
    					reg = <0x74>;
    					gpio-controller;
    					#gpio-cells = <2>;
    				};
    
    				thermal_sensor: thermal0@48 {
    					compatible = "ti,tmp112";
    					reg = <0x48>;
    				};
    
    				isx031@42 {
    					compatible = "aptina,isx031";
    					reg = <0x42>;
    
    					clocks = <&serializer>;
    					clock-names = "xclk";
    					assigned-clocks = <&serializer>;
    					assigned-clock-rates = <24000000>;
    
    					deserializer = <0x7>;
    					reset-gpios = <&gpio_exp 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    					pwdn-gpios = <&gpio_exp 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    					led-gpios = <&gpio_exp 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    					temp-gpios = <&gpio_exp 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    
    
    					camera-mipi-clk = <300>;
    
    					camera_mipi_lanes = <CAM_LANES>;
    					mcu_fw_name = MCU_FW_FILE; 
    					spi_mcu_fw_name = SPI_BOOT_DATA_FILE;
    					default_framerate = <30>;
    
    
    					port {
    						sensor_1_out: endpoint {
    							remote-endpoint = <&ub953_1_in>;
    							link-frequencies = /bits/ 64 <462000000>;
    							clock-lanes = <0>;
    							data-lanes = <1 2 3 4>;
    						};
    					};
    				};
    			};
    		};
    	};
    };

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaprakash:

    感谢您分享更新的 dtso 文件。 我看到您使用的是 ds90ub960 和 ds90ub953 以及各种配置设置、但我仍然不清楚如何从源 c 文件调用函数来初始化器件。

    您能否在初始化期间捕获 I2C 日志、以便我可以查看发生的寄存器读取/写入序列?

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas、

    我在   ds90ub960 和 ds90ub953 初始化期间附加 I2C 事务 。

    [   10.381876] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x01 val=0x02
    [   10.390060] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x0C val=0x00
    [   10.390397] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x1F val=0x00
    [   10.392126] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x32 val=0x01
    [   10.392715] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x33 val=0x42
    [   10.392830] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x4C val=0x01
    [   10.392930] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_update   : reg=0x58 mask=0x07 val=0x06
    [   10.393166] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_update   : reg=0x6D mask=0x03 val=0x00
    [   10.393306] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_update   : reg=0x7C mask=0x03 val=0x00
    [   10.393447] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0xD8 val=0x07
    [   10.459005] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0xD9 val=0x7F
    [   10.470257] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_update   : reg=0x58 mask=0x40 val=0x40
    [   10.494347] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x5C val=0x88
    [   10.582385] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x42 val=0x71
    [   10.600572] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x41 val=0xA9
    [   10.619520] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0xB0 val=0x04
    [   10.642135] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0xB1 val=0x08
    [   10.671407] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0xB2 val=0x08
    [   10.695782] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0xB1 val=0x09
    [   10.706346] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0xB2 val=0x08
    [   10.713728] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0xD5 val=0xE0
    [   10.777060] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_update   : reg=0xD2 mask=0x04 val=0x04
    [   10.805319] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_update   : reg=0xD4 mask=0x01 val=0x00
    [   10.850896] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_update   : reg=0x0C mask=0x01 val=0x01
    [   10.862010] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x01 val=0x01
    [   11.157115] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0xB1 val=0x08
    [   11.278683] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0xB1 val=0x09
    [   11.288249] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x4C val=0x12
    [   11.408107] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x4C val=0x24
    [   11.461581] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x4C val=0x38
    [   12.301800] ds90ub953 6-0044: UB953 regmap_write    : reg=0x0B val=0x13
    [   12.310013] ds90ub953 6-0044: UB953 regmap_write    : reg=0x0C val=0x26
    [   12.333225] ds90ub953 6-0044: UB953 regmap_write    : reg=0x02 val=0x72
    [   12.343415] ds90ub953 6-0044: UB953 regmap_write    : reg=0x0D val=0x00
    [   12.351150] ds90ub953 6-0044: UB953 regmap_write    : reg=0x0E val=0x0F
    [   12.359737] ds90ub953 6-0044: UB953 regmap_write    : reg=0x06 val=0x41
    [   12.369257] ds90ub953 6-0044: UB953 regmap_write    : reg=0x07 val=0x28
    [   12.384041] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x4C val=0x01
    [   12.391155] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x5D val=0x84
    [   12.403604] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x65 val=0x66
    [   12.458824] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x5E val=0xE8
    [   12.475322] ds90ub960 6-0030: UB960 regmap_write    : reg=0x66 val=0x68
    [   12.595583] ds90ub953 6-0044: UB953 regmap_write    : reg=0x06 val=0x43
    [   12.608792] ds90ub953 6-0044: UB953 regmap_write    : reg=0x07 val=0x7D
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaprakash:

    感谢您共享 I2C 日志。 我将在 1 月初回顾并分享反馈。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeyaprakash:

    感谢您的耐心。 我已经查看了您的 I2C 日志、发现初始化序列没有任何明显的问题。 我用 960 和 953 EVM 运行该序列、并且器件始终锁定。

    我有几个问题可以更好地理解这个问题。

    • 您多久在–35C 下看到一次无锁?
    • 您是否始终看到一个特定单元或多个特定单元出现问题?
    • 这些装置是否在室温下正常锁定?
    • 发生问题时、您是否可以重复读回 960 个寄存器 0x4D、0x4E、0x55 和 0x56?

    此致、

    Lucas