This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:频率低于 1.22kHz 的替代解决方案

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101, PLL1707-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602160/tpic8101-alternative-solution-for-frequency-lower-than-1-22khz

器件型号: TPIC8101
主题中讨论的其他器件: PLL1707-Q1

尊敬的专家:

要寻求帮助、以便为中心频率低于 1.22kHz 的 TI 解决方案寻找合适的解决方案。  您可以推荐替代方案吗?

我是否可以对输入信号应用倍频器来使其进入 TPIC8101 的范围?

此致、
Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ArTzy:

    我们的专家目前在休假期间不在办公室。  他们应该能够在 他们回到 1 月 5 日以后的某个时候作出反应

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    对此进行一些研究后、使用 PLL 倍频器、您应该能够将输入信号频率设置在中心频率可配置的范围内。  

    我希望我能回答你的问题。 如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您可以推荐在此低频应用中使用 TI PLL 吗?

    PLL1707-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    否、我没有针对特定 PLL 的具体建议、因为这不是我们使用该器件探索的实现方案。  

    您可能需要尝试在 支持 PLL1707-Q1 等器件的时钟和计时器论坛上提出此问题。

    此致、

    Chase Girard