This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:AM26LV32E 和 AM26LV31E 安装过程

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597816/am26lv32e-am26lv32e-and-am26lv31e-mounting-process

器件型号: AM26LV32E

尊敬的团队:

 

请回答以下问题:

  • 回流焊曲线 T.max
  • 元件可以承受的最高温度
  • 返工或手动焊接的温度
  •  选择性波焊接 (SWS) 的温度
  • MSL(湿敏等级)类别或等级
  • 组装限制或建议
  • 因浸入液体而受到的限制

非常感谢您的支持和谨致问候、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    此信息可在这两种器件的质量报告中找到。 请在此处输入确切的 OPN: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/ 

    我们的器件通常为 MSL  Level-1-260C-UNLIM。 这意味着回流焊最大值为 260C。

    您可以参阅以下有关 MSL 等级的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf 

    至于液体浸没,我们对此没有正式的建议。 我将就此联系我们的封装团队进行进一步评论。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    如果我理解正确、则表示最高温度 返修/手动焊接曾经不同于 烘箱加工过程中的最高温度。

    您能否确认它们是相同的温度(应用手册图中的 TP)还是 不同的数据?

    谢谢。此致、

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    这些是独立的温度值。 260C 的峰值回流焊额定值低于用于手动返工的典型烙铁。 据我所知、我们没有提供针对最高温度的返修。 这可能是我们封装团队的问题、而不是我们特定的收发器团队的问题。  

    您也可以联系该应用手册的作者 (Allan Webber)。

    此致、

    Ethan