This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:关于 TUSB422 的 VBUS 协商结果

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597126/tusb422-regarding-the-vbus-negotiation-result-of-tusb422

器件型号: TUSB422

您好的团队、

我的客户正在考虑采用 TUSB422。 我们想确认协商的电压/电流、我想检查我在下面的理解是否正确:

  • VBUS 电压确认 可以使用VBUS_VOLTAGE_BYTEx寄存器来检查总线电压(可以以 25mV 的阶跃读出协商的 VBUS 电压)。

  • VBUS 电流确认 可以RX_BUFF_OBJx通过读取接收端发出的 RDO(请求数据对象)的字段来从寄存器中检查总线电流。

这些寄存器是否正确待检查?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    [引述 userid=“612118" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597126/tusb422-regarding-the-vbus-negotiation-result-of-tusb422 VBUS 电压确认 可使用VBUS_VOLTAGE_BYTEx寄存器来检查总线电压(可以以 25mV 的阶跃读出协商的 VBUS 电压)。[/报价]

    正确、这些寄存器可用于监控当前 VBUS 电压:

    [引述 userid=“612118" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597126/tusb422-regarding-the-vbus-negotiation-result-of-tusb422 VBUS 电流确认 可以RX_BUFF_OBJx通过读取灌电流发出的 RDO(请求数据对象)的字段来从寄存器中检查总线电流。

    我不熟悉这种检查方法、因此我不能肯定地说。  如果客户可以收到他们所需的数据、这是在这些寄存器上收集的数据的一部分、我相信这很可能有效。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的确认。

    您能否告诉我是否有任何其他方法来检查 VBUS 电流?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    据我所知、没有其他方法来确定此器件的 VBUS 电流、即 I.E 状态寄存器。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢您的支持。

    我知道 VBUS 电流只能通过状态寄存器进行检查。

    ‑协商值时、我的理解是 RX_BUFF_OBJx 是一个 8‑位缓冲区、无法直接从单个 8 μ s 位寄存器读取协商值。 相反、必须组合多个寄存器以重建 32‑位 RDO (RX_BUFF_OBJ0 至 RX_BUFF_OBJ3)。

    这种理解是否正确?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    是的、是这样。 多个寄存器用于捕获从标头和数据对象接收到的信息。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan