Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9517A, LSF0002, ISO1640, TCA4311, TCA4307, TCA9803, TCA9511A, TCA9617B
器件型号: TCA9517A
主题中讨论的其他器件: LSF0002、TCA9800、 ISO1640、 TCA4311、 TCA4307TCA9803、 TCA9511A、 TCA9617B
尊敬的 Sirs:
请参考 TI.TCA9517A、并按如下所列编写我的设计要求:
(1) 工作电源电压范围(A 侧和 B 侧):可接受 1.8 V 电压
(2) VOL(低电平输出电压):具有 0.4V 电压的上限
在上述两种情况下、TI 是否有任何 I2C 中继器相对解决方案可在此处推荐? 很棒的酒店、有很多 tks!!
BRS
作者:Neil