This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH984-Q1:BCC_WDOG_TIME 983-984

Guru**** 2915120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604885/ds90uh984-q1-bcc_wdog_time-983-984

器件型号: DS90UH984-Q1

尊敬的团队:

 

我们的架构为 983+984 在 FPD4 模式下运行。 (单通道)

我们希望设置 BCC_WDOG 时间、以便在发生意外事件时、CLK 卡滞时间可能会更短、我的问题显示如下。 OUT 目标为 24ms。

  1. 我们应该设置 983 主页 0x29 寄存器还是 984 主页 0x29 寄存器?
  2. 我们能否手动生成故障以确认 BCC_WDOG 时间是否有效?
  3. 如果我们缩短 BCC_WDOG 时间、您能否分享副作用?

image.png

 

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    您能否分享附件的图片?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我已经在另一个主题中提出了这个问题。 这应该是 E2E 问题。 请关闭主题。

    此致、

    Roy