This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB635-Q1:使用 DS90UB635 IBIS 模型的 MIPI-CSI2 眼图不正确

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604342/ds90ub635-q1-improper-eye-diagram-for-mipi-csi2-using-ds90ub635-ibis-model

器件型号: DS90UB635-Q1

当使用 DS90UB635 IBIS 模型仿真为 MIPI-CSI2 接收器时、眼图中出现了一条负极线。 当我移除 DS90UB635 的 IBIS 模型并改为添加 100 欧姆时、眼图变得正确。 请在此处提供帮助。

具有 100 欧姆终端的眼图、

 

 

具有 DS90UB635 作为 MIPI-CSI2 接收器的眼图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CSI 接收器终端不是恒定的。 IBIS 模型的 DPHY_RX 可用于仿真 CSI 低功耗模式或高速模式。 但是、要模拟高速模式或任何有源视频操作、必须在仿真中添加额外的端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除 IBIS 模型之外、还要使用的端接电阻值是多少。 我使用了外部 100 欧姆以及  DS90UB635 的 IBIS 模型、结果现在很好。  此外、请澄清一下、  DS90UB953 的 IBIS 模型中是否提供内部端接? 另外,还有一个问题,我得到的 VOH +200mV 和 VOL –200mV 在 MIPI-CSI,这是没问题的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    100 欧姆电阻应该适合仿真。 可以编辑 IBIS 模型以包含附加端接、但这在默认情况下不可用或不受支持。 不清楚 CSI 信号的哪一方面被指代、但有关 MIPI CSI 协议的详细信息、建议直接参考 MIPI 规范。