This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:原理图审阅

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0002, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605416/pca9306-schematic-review

部件号: PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0002

尊敬的支持团队:

我想请您协助查看 PCA9306DCUR 电路设计。

在我们的当前设置中、“P3V3_STBY"的“的上电序列明显早于“P1V8"。“。 当“EN"和“和“VREF2"已“已上电时、该时序间隙会导致漏电流流向 A 侧。 为了缓解这种情况、我实施了一个附加电路、以确保仅在“P1V8_PWRGD"信号“信号准备就绪后才为“EN"和“和“VREF2"供电“供电。

请您确认此方法是否合适? 如果您有更好的选择或建议、请告知我们。 感谢您的支持。

image.png
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    LSF0002 只会由较低电源控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIN:

    此 PCA9306 用例看起来不错。 EN 电路有道理。  

    此致、

    Tyler