This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:TCAN1042 SCH 审查

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605635/tcan1042-q1-tcan1042-sch-review

器件型号: TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1042H-Q1

您好团队

 

您能帮助我查看以下 SCH 吗?

 

ECU1_CAN_20260109_03.pdf 

 

以下是 ESD 规格。

 

SMF5.0-170 (SOD-123FL)(4).pdf 

 

BRS

 

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    整体看起来不错。 我想您会问 70V H 版本 (TCAN1042H-Q1)、谢谢。  

    此致、

    Michael。