This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:用于 2Gbt 差分信号

Guru**** 2921820 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602999/ds25br440-use-for-2gbt-diff-signal

部件号: DS25BR440

可能与之相关的人员、

我正在使用此 IC 作为 2G LVDS 信号的线路驱动器。 使用 1.5 米电缆和 3.8 米电缆进行测试。 我有以下问题:

  • 我尝试了启用和未启用 PE 和 EQ 引脚的情况、发现波形没有差异。 PE/EQ 是否已打开? 我不知道这是不是国际化的? 请参阅 Ocilloscope 屏幕截图、首先 是 DS25BR440 的输出信号、然后再将数据推入电缆(无论是否有 PE,我都看不到不同,看起来相同)。 第二个 ON 是 DS25BR440 的反射侧输出、信号在长电缆后恢复。 (无论是否启用 EQ,我都看不到不同)
  • 另一个问题与时钟恢复有关。 示波器在恢复时钟时遇到问题、尤其是在使用长电缆时、眼图在使用长电缆时变得模糊(我使用了 3.8 米)、即使波形看起来正常(从我的角度来看)。  较短电缆时、问题也较小。 这会在数据采集端显示错误。  我没有使用任何认证的 CAT 电缆,已经放弃了一些延迟的电缆 (9.5nS/m )。 但这是一种已知的效果吗?  3 米以上的电缆(调整对)是否已超过 DS25BR440 的限制? 2_1_5 Meter_Before _Cable_and_after_Line_driver_1_PE_Enabled.jpg

4_1_5_after_cable and_after_line_driver_2_LTB_connected.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangjie:

          PE 导通或关断时、您应该会看到 OUT0-3 输出信号的预加重差异。

          PE 关断时、您还可以看到 OUT0-3 与 EQ 的差异。、但您无法看到 输入信号 IN0-3 与 PE 或 EQ 的任何差异。

         第 1 个和第 2 个波形的 PE 和 EQ 设置是什么?

        什么 是 发送到 IN0-3 引脚的波形?

     对于用于测试的电缆、电缆位于 DS25BR440 和示波器之间? 对于此应用、3.8m 电缆可能过长、 DS25BR440 PE 约为 6dB

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brain,谢谢你帮助我再次! (我最后问了一个问题,您是否回答了Slight smile两个波形都是在 output0 处测量的、有 PE 和 EQ、第一个在传输侧、第二个在接收器侧。 我可以清楚地看到、信号在高频部分得到增强(与输入信号相比,增加了过冲和下冲)。 我的问题是比较 PE/EQ 开和关波形、我看到了明显差异、即使 PE/EQ 关、信号看起来仍然增强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 PE 导通 和关断时传输侧的两个波形。 我不能让你失望。“ μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是  EQ 导通 和关断时接收器侧 Out0 的两个波形。 我无法分辨差异。 与 DS25BR440 的输入信号相比、两个病例信号均已修复。 (因此,从我的观察结果来看,PS/EQ 引脚并不真正控制 PE/EQ 的开关,它们都处于开启状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、  

    电缆长度的信息、仍在调查中。 我得到了信息、有 超过 5 米的成功用例。 因此、我认为这是我们这边的一些 SW /协议问题。  

    此致、

    Yanjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanjie:

      您应该会看到 PE 打开和关闭之间的差异。 抱歉、我没有要在我们实验室测试的此器件 EVM。

     您是否还可以绘制 测量信号的方框图以及电缆位于何处?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    妈妈又开始指导了。 是的、我可以确认 PE 导通和关断、可以看到输出端的信号差异。 在 PE 关闭的情况下、我仍然可以看到 IC 对输入信号工作并增强了高频部分、因此它不是对输入信号重复的 1:1(这可能是我之前混淆的一点)。 但 PE 的影响更明显、增强更强。  

    到目前为止、您回答了我的所有问题、感谢您的支持。 我们可以关闭该主题。 Slight smileμ s

    此致、

    Yanjie