This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV018A:产品更新建议

Guru**** 2914780 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A, DS90LT012A, DS90LV031A, SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605794/ds90lv018a-product-update-suggestion

器件型号: DS90LV018A
Thread 中讨论的其他器件: DS90LT012A、DS90LV012A、 DS90LV031ASN65LVDS31

您好、TI 人

 

我的客户在其旧产品中使用了 DS90LV018ATMX/NOPB 和 DS90LV031ATMX/NOPB、他们想知道是否有任何可用于下一代的新产品升级。 如果没有、我们是否还建议持续使用 DS90LV018ATMX/NOPB 和 DS90LV031ATMX/NOPB? 是否有停产计划。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90LV012A 比'018 更小、更便宜、但版本不是很多。 (DS90LT012A 具有集成端接电阻。)

    SN65LVDS31 的价格比 DS90LV031A 便宜一些、实际上稍微旧一点。

    这些器件没有什么要改进的地方;没有新的发展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    请参阅 Clemens 的答复。  

    此致、

    马特