This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1023:TIOS1023 的 PSpice 模型可用性

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605761/tios1023-pspice-model-availability-for-tios1023

器件型号: TIOS1023

您好、

请在应用之前参阅 TIOS1023 添加到我们的项目中、
我们计划使用来执行电路验证 PSpice Simulation。

查看 TI 网站和 E2E 设计支持资源后、
我们无法找到可用的 Spice 模型 漏电流。

您能告诉我们、SPICE 模型当前是否可用于 TIOS1023 吗?
或者、是否有任何计划在将来提供一个?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seeun:

    感谢您的关注。  遗憾的是、目前我们尚未提供该器件的 PSpice 模型、也未在开发中。

    此致、

    Jonathan