This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867 以太网 1000BaseT 问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602828/dp83867ir-dp83867-ethernet-1000baset-issue

器件型号: DP83867IR

尊敬的 TI 专家:

在执行 ETH-Compliance 测试的过程中、我们遇到了 ETH-Interface 当前设计的两个问题。
1.我们在两点 ( F 和 H ) 中未能通过模板测试。
Template_Fail_pointF.PNG

Template_Fail_pointH.PNG

2.我们也在使主滤波抖动的失败率降低了约 200ps

我们的某些设计中已经使用了 DP83867、以前没有合规性测试问题。  
此设计中的原理图是基于我们已知良好的设计而设计的。

Schematics_DP83867IRRGZ.PNG

Schematics_DETH_Connector.PNG

疑难解答:
我们尝试了...
1....交换 DUT、ETH 电缆、合规板
2....changing 中的中心抽头值
3....遵循 TI DP83867 故障排除指南的每个步骤(3.6 合规性调试)
  www.ti.com/.../snla246c.pdf

-所有针对这一点的措施,包括调整寄存器值,都没有对问题产生任何影响。

4.之后我们尝试将 Rbias 从 11K 调整到 10K。 这导致完全通过了模板测试(包括点 F 和点 H)。
但是、抖动问题仍然不受影响。

我们向您提出的问题:

1.您是否对所观察到的问题的原因有任何想法/经验?

2.调整 Rbias 是否是第一个问题的可接受解决方案? PHY 的性能是否受此更改的影响?

3.你能建议任何其他措施来解决抖动问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    2.将 RBIAS 从 11k 更改为 10k 时、PHY 的性能不会受到影响、这实际上是我们建议的一些合规性测试故障(失真测试)的权变措施之一。 但是、由于 RBIAS 值的变化、合规性测试的其他部分可能会受到影响。  

    对于抖动问题、我将检查晶体是否符合我们的建议范围。 由于晶体超过 ppm 要求、此测试通常会失败。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J
    感谢您发送编修。 我们通过了完整的合规性测试(与主过滤器抖动的接收),配备了 10K Rbias ,所以我们将继续使用它。

    理论上 、晶体似乎符合 PHY 的要求。 在您的建议之后,我们开始进一步的研究冷冻,这仍然在运行。

    您好、
    FD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    如前所述、将 10k 设置用于 RBIAS 应该不会出现问题。  
    如果晶体产生的噪声比预期更多、这可能会导致 PHY 发出额外的抖动、从而导致主滤波器抖动测试失败。 请让我了解最新信息。  

    此致、

    j