This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1:适用于具有 UB940 的 UB921 的硬件解决方案

Guru**** 2915120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605471/ds90ub921-q1-hardware-solution-for-ub921-with-ub940

器件型号: DS90UB921-Q1

TI 团队大家好:

我们有一个 关于 ADAS 360 周边视频输出的项目、使用了客户视频接口 AHD。 因此、我们采用如下所示的信号跨接解决方案和硬件架构:  

串行器:选择 UB921、RGB 输入、FPD link III 输出、同轴电缆

解串器:选择 UB940、同轴 FPD link III 输入、MIPI CSI 输出

您能帮助仔细检查此串行器/解串器解决方案 (UB921 和 UB940) 的可行性。 该架构是否有任何问题?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我可以看到这个方框图。 应该可以使用此设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hamzeh:

    我明白了。 非常感谢您的支持