This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:在选择电平转换器时需要帮助

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605043/txs0108e-q1-need-help-in-selecting-level-translator

器件型号: TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0108-Q1

您好、

以下是我对电平转换器的要求:

  1. 双向自动检测。
  2. 同一 IC 支持 1.8V 至 3.3V 和 1.8V 至 1.8V 转换。
  3. IO 线路可能具有上拉或下拉电阻、也可能没有。

您能帮助您为上述要求选择合适的 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    LSF0108-Q1 是自动双向转换器、可 在同一 IC 中支持多电压转换。 需要外部上拉电阻、由于该器件具有开漏 I/O、通常不建议使用外部下拉电阻。

    请告诉我、您的用例中是否有任何其他注意事项、例如 I2C、SPI、UART 等特定接口、以进一步缩小器件选择范围。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我们是否允许使用 TXS108E 进行 1.8V 至 1.8V 转换(两者都来自不同的域)?

    TXS102 数据表明确提到了不允许 1.8V 至 1.8V。 带有“E"和“和不带“E"的“的 TXS 器件之间有何区别?

    我们是否有带有“E"的“的 TXS102 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们是否允许将 TXS108E 用于 1.8V 到 1.8V 的转换(两者都来自不同的域)?

    是的、这是受支持的应用程序。 “E"型号“型号表示具有增强型 ESD 保护、从而在 B 端口上提供 IEC-ESD。  

    我们是否有带有“E"的“的 TXS102 器件

    不幸的是、我们没有这样做。  

    此致、

    插孔