This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:应用咨询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606586/tca9535-application-consulting

器件型号: TCA9535

您好专家、

我的客户端正在其晶圆测试设备中使用 TCA9535、目前测试期间输出端口复位存在问题。 我需要帮助分析原因;
具体而言、每个输出端口都连接到晶体管电路、以控制单通道继电器开关。 继电器连接到大约 1400V 的高压直流电压、控制晶圆高压测试电压的开/关。 在当前测试过程中、发现芯片偶尔会出现输出端口的输出信号消失、导致继电器断开的情况。 读取芯片输出状态后、发现芯片输出端口的状态更改为输入、从而怀疑芯片会自动复位。 测量的电源波形如下:波形不是很稳定、这表明可能发生了上电复位。
目前、客户的高压电路和 TCA9535 控制电路集成在单个电路板上。 高压信号是否会影响该芯片? 目前、客户已向芯片电源 VCC 添加了 TVS 和电容器、但复位问题没有得到显著改善。 希望您能提供一些建议。 谢谢你

image.png

TCA9535.jpg

TCA9517.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    我的高压经验有限、但鉴于 PCB 上存在 1400V、我相信为 0V 至 1400V IO 扩展器可能出现的瞬态供电会产生影响。 IO 扩展器的位置有望不会太靠近电源。  

    VCC 引脚上似乎没有明显的噪声、很可能是对器件进行电源复位。 毫无疑问、还需要在 VCC 上添加去耦电容器、甚至可能还需要在数百 μ F 中添加一些更大的电容器。 TVS 可能有所帮助、但似乎存在明显的噪声。  

    IO 扩展器和 1400V 源的电路板布局是什么样的?  

    此致、

    Tyler