This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 IBIS 型号

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606385/pca9306-pca9306-ibis-model

部件号: PCA9306

您好、

我正在尝试将 PCA9306 SDA 引脚建模为 Hyperlynx 上的输出。 我使用的是 pca9306.ibs 模型

我选择了 SDA1 并为其分配了型号选择器 PCA9306_IO_33、如下所示。

image.png

但是、对于该模型、我无法选择 SDA 作为输出、请参阅下文。

image.png

您能否就此提供一些指导?

 

谢谢

Scott

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    我以前没有使用过 Hyperlynx。 可正常工作的器件是什么样子的?  

    可以尝试使用 TCA39306 IBIS 进行测试吗? 这是改进性能的相同架构电平转换器件。   

    此致、

    Tyler