This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:未传输 HDMI 数据

Guru**** 2917110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604810/tmds1204-hdmi-data-are-not-being-transfered

器件型号: TMDS1204

您好的团队、

我在设计中使用的是 TMDS1204 转接驱动器。
在验证 2.1 时、您能否建议使用哪些电缆进行 FRL 模式操作。
此外、所需的供电方和受电方将是 FRL、或者我们可以使用任何不支持 FRL 模式的监视器和笔记本电脑。

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    对于 2.1 测试、请使用明确标记为支持 HDMI 2.1 的电缆。 否则、 如果您使用的是非 HDMI 电缆、请确保电缆可以支持 12Gbps。

    接收端 需要支持 HDMI 2.1。 否则、显示器会告知源它不支持 HDMI 2.1、而源端会发送 TMDS 信号。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    您能否推荐用于验证 HDMI 2.1 的电缆和显示器。
    此外、还使用了供电方笔记本电脑和受电方监视器。

    我们正处于采购阶段、因此、我们需要一些参考。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    我们没有具体的建议。 如需显示器和来源、请购买支持 HDMI 2.1 分辨率的显示器。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    您能推荐使用的电缆吗?

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    我们没有推荐电缆。 只要电缆明确声明支持 8K 或 HDMI 2.1、这就足够了。

    此致、

    j