This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:VCC 和 VDD 之间的上电时序要求

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606428/sn65dp159-power-up-sequencing-requirement-between-vcc-and-vdd

器件型号: SN65DP159

您好、

我们有关于 SN65DP159RSBT 的以下问题。

问题详细信息:
在数据表中、随附的图像中显示了相关说明。
从图中可以看出、在 200us 内、从 VCC 或 VDD 变为稳定状态后、VDD 或 VCC 必须变为稳定状态。

image.png

考虑到 DC/DC 软启动的时序和电容值的影响、200us 非常严格。

您能否确认是否有必要根据该时序要求在 200us 内完成 VCC / VDD 的斜升?

谢谢你。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor

    数据表中有一条注释:“保持 OE 为低电平、直到 VDD 和 VCC 变为稳定、避免了图 22 中所示的任何时序要求“。 因此、只要 OE 保持低电平、直到 VDD 和 VCC 稳定、就不必满足 200us 要求。

    谢谢

    David