This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TVS2210:TVS2210 器件标识

Guru**** 2850640 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606205/faq-tvs2210-tvs2210-device-part-marking

器件型号: TVS2210

我收到的器件被标记为“TV",“,但、但该器件未在数据表中作为选项列出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个已知问题。 在初始生产过程中、必须更改顶部标记符号。 TVS2210 设备可以用“TV"或“或“TN"标记“标记。 接收到的任何带有“TV"的“的设备都没有功能、质量或可靠性问题。 器件的性能不受影响。  

    如果您有任何问题、请联系我们。