Other Parts Discussed in Thread: AM3352
器件型号: TL16C754C
《Thread 中讨论 的其他器件:AM3352》
您好:
简介:
我叫 Everett Sykes。 我是加利福尼亚州尔湾的 Western Telematics、Inc.的设计工程师。我正在使用基于 BeagleBone Black 的定制板和 AM3352 处理器。 我们制造的控制台服务器具有多个串行端口、其中每个端口都可以从多个不同的输入端访问、例如任何其他串行端口、以太网、蜂窝调制解调器等 我们在摩托罗拉总线模式下使用 ST16654 夸脱。 但我们最近在 Intel 总线模式下使用了 TL16C754 夸脱、因为 ST16654 已经停产。
问题:
由于切换器件、我遇到了以下问题:
我正在运行一个菊花链环回测试、其中我将多个串行端口连接在一起(交替进行内部和外部连接)、然后将它们环回到彼此之间。 如果我将数据块发送到此配置中、然后停止发送、则数据应通过系统涓流、直到所有数据都从原始端口返回。 该测试适用于 ST16654 夸脱。 但当我使用 TL16C754 夸脱进行测试时、数据似乎挂起、从不完成。 就好像错过了中断、或者握手失去了时序一样。 如果当时我再向输入端口发送一个字符、这似乎是“启动“所有内容、并且数据完成。
问题:
1.你听说过这个问题吗?
2.代码中是否有让我能够启动数据流的沉思?
请告诉我。
感谢您的参与、
Everett Sykes