This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:查看 SN65DSI83-Q1 和 TCAN4550 的原理图、以确定改进方案并优化设计

Guru**** 2921710 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602953/sn65dsi83-review-of-the-schematic-for-the-sn65dsi83-q1-and-tcan4550-to-identify-improvements-and-optimize-the-design

器件型号: SN65DSI83
主题: TCAN4550 中讨论的其他器件

 

我想申请审核的原理图 SN65DSI83-Q1 TCAN4550 评估设计并确定改进机会。 目标是通过解决潜在问题来优化电路性能、确保信号完整性并提高整体可靠性。

此致、

Saurabh Keshari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    请给我们 3-4 天的时间来审阅原理图并返回给您。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的回答。

    正在等待答复。

    此致、
    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我检查了原理图、并提出了以下建议:

    1.应检查为 DSI 通道选择的共模扼流圈是否可以支持基于 DSI 频率的高速信号。 请检查这些器件的规格。


    2.对于 LVDS 显示器连接,请检查接收器上是否有 100 欧姆端接。 如果没有 100 Ω 差分终端、则应安装差分电阻器、因为您在此处已经添加了选项。

    3. SCL 和 SDA 引脚应具有基于总线电容值足够的上拉电阻器。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    您还能查看 TCAN4550 原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    我支持 TCAN4550 器件、我已经查看了 TCAN4550 原理图、我有以下注释:

    -我建议您查看 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用报告 (链接)并在 TCAN4550 的 OSC1 引脚和晶体之间添加一个 0 欧姆串联电阻器。  如果您需要优化晶体电路、这为添加一个更大的串联电阻创造了一个位置。

    - GPIO1 引脚不是开漏,不需要上拉电阻器。  您可能不希望在此引脚上安装 10k 电阻器。

    -注意 RST 引脚为高电平有效,正常工作时应保持低电平。  该原理图未显示连接到 RST 引脚的内容、但应确保其在正常运行时为低电平、而仅在需要复位事件时为高电平脉冲。

    -我不知道您使用的是什么特定的设计软件,它是否会尝试连接具有相同网络名称的原理图网络。  如果是、看起来在 J17 和 CMC 之间的 CANH 和 CANL 信号上有两个网络名称、或者旁路 0 Ω 电阻器 (CONN_CANL_OUT 和 CANL_OUT、以及 CONN_CANH_OUT 和 CANH_OUT)。  此外、CANL_OUT 和 CANH_OUT 的网络名称位于 CMC 的 TCAN4550 侧、旁路 0 欧姆电阻器、这可能会导致布局工具尝试使 CMC 周围的网络短路并旁路 0 欧姆电阻器。

    此致、

    Jonathan