This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243:驱动 3.3V 逻辑

Guru**** 2919140 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E, TRS3243, TRS3386E, TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605955/trs3243-driving-3-3v-logic

器件型号: TRS3243
主题中讨论的其他器件: TRS3386E、TRS3122E、 TRS3253E

您有无数的 5 合 3 输出和 3 合 5 输出 RS232 收发器、其中 TRS3243 是其中之一。

我在寻找一个可由 5V 电源供电的器件(以避免 3.3V 电源上的电荷泵噪声)、但输出 3.3V 信号、因为我的微控制器没有可耐受 5V 电压的 GPIO。  

我不知道我是否可以使用您的选择表轻松找到此信息。 我选择了“3.3V 逻辑“和“3.3V 5V 电源“、但该器件可以从 5V 主电源输出 5V 逻辑电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑引脚的集成式电平转换器确实存在、但其最初用途是允许逻辑电压低于 3.3V。请查看 TRS3253E、TRS3122E、TRS3386E 或 多协议收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    克莱门斯是正确的。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “为逻辑侧使用双电源引脚“是关键的短语。 遗憾的是、无法在选择指南中搜索。  

    感谢你的帮助。