This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:与 R7FA6E10F2CFP 连接

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607311/dp83822h-interface-with-r7fa6e10f2cfp

器件型号: DP83822H
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

您好、  

DP83822 以太网 PHY 如何与 R7FA6E10F2CFP (RA6E1) MCU 连接? 请提供将 RA6E1 与 DP83822 配合使用的参考设计。
 
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavik:

    我们没有适用于这款特定 MCU 的参考设计、但您可以参阅 DP83822EVM 设计、了解如何在您的系统中设计 PHY、并将 MII 侧连接件连接到 MCU。

    此致、

    j