This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:S 参数模型

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605979/tpd2e2u06-q1-s-parameter-model

器件型号: TPD2E2U06-Q1

尊敬的支持 团队:

我使用下面的 e2e 链接为客户部署了 S 参数模型。
但是、下限频率为 10MHz、与我们的 1MHz 规格相比不足。 您是否能够提供从 1MHz 开始的 S 参数模型?
TPD2E2U06-Q1:S-parameter — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛 

此致、
Yuyama Hiroaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    我会为您解决这个问题。 完成后、我会联系您。

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:  

    请参阅随附的 S21 数据文件。 我使用了现有的 S2P 数据来模拟从 1MHz 到 5GHz 的 S21 数据。 如果您有任何问题或需要任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    McKenzie

    e2e.ti.com/.../TPD2E2U06_5F00_S2P.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenzie-San、

    感谢您的答复。
    感谢您对我的请求和 S21 S 参数模型的快速响应。

    我会将其发送给客户。

    此致、
    Yuyama Hiroaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenzie-San、

    我们已收到客户的反馈。

    您发送的“S 参数模型“的数据似乎仅包括 S21 的插入损耗。

    对于 2 端口元件、仿真需要 s2p(A 矩阵)、
    S11、S12、S21 和 S22 组成。

    由于 s2p 模型不能只使用 S21 数据来构造,您还能向我们发送 S11、S12 和 S22 吗?

    此致、
    Yuyama Hiroaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:  

    有关所有数据、请参阅下面的附件。  

    此致、

    McKenzie  

    e2e.ti.com/.../8244.TPD2E2U06_5F00_S2P.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenzie-San、

    感谢您的支持。
    我们已经为客户部署了 S 参数模型 S11、S12、S21 和 S22。

    此致、
    Yuyama Hiroaki