This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:不同批次的不同行为

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605954/sn75176b-different-behavior-by-different-batches

器件型号: SN75176B
主题中讨论的其他器件: THVD1520

多年来、我们一直使用 Texas Instruments 的“SN75176BDR"组件“组件。

 

我们现在已经注意到、不同批次的组件在某些方面的行为差别很大、例如在功耗方面。

 

代码为“1cm"的“的“旧“批次具有数据表中指定的功耗、而代码为“29K"的“的“新“批次具有低得多的功耗 (2mA)、但看起来这些组件正常工作。

我们在数据表中找不到表明任何内容发生了更改的内容。

此外、我们在 Texas Instruments 网站上还没有找到 PCN、勘误表或任何类似产品。

您能告诉我  这两个批次之间的组件发生了什么变化吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN# 20210811000.1

    新芯片采用 CMOS 架构。 保证的数据表限值没有改变、但典型值现在更类似于 THVD1520 等现代收发器(也更便宜)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara:

    Clemens 是正确的、新器件是采用不同设计并使用更低电流的新芯片。 新设计在功能上应相同。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么新裸片何时安装在 SN75176BDR 中呢? 是否有 PCN 或任何其他文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我的答案中的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara:

    PCN(Clemens 链接的)是正确的。 它于 2021 年 8 月发布。 此后发布的器件将拥有新的裸片(由于生产交货周期,给予或要求几个月)。 标记为“1C"的“的器件是 PCN 之前的材料。 1 表示 2021、C 表示 12 月。 器件标识为 29、创建于 2022 年 9 月、这是一个电流消耗有所改善的新芯片。  

    此致、

    Ethan