This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:下一代收发器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602249/onet1130ec-next-generation-transceivers

部件号: ONET1130EC

您好、TI 人

我的客户需要符合以下规格的收发器:

1.封装尺寸≤QFN28;
支持 12.5Gbps 的速率
3.单次发送、单次接收

我们支持最高 11.7Gbps 的速率。 是否有适合我客户的解决方案、应用领域是医用内窥镜。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您的客户是否正在专门寻找光学收发器?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew

    我的客户需要隔离高速数据。 因此、他们需要检查光纤。

    是的,我们需要 光纤收发器。 我们有什么建议吗?

    我们可以使用 ONET1130EC 吗? 您建议我们在新设计中使用此芯片吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我正在查看 ONET1130EC 状态、会尽快回复您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我正在等待本周出差的同事的反馈。  我希望下周能更新。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew

    请帮助我查看  以下 ONET1130EC 的信息:

    非常感谢。

    估计的市场寿命
    是否推荐新项目
    参考截止日期
    原籍地
    可靠性报告
    建议的原理图设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew

    请您发表一些评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我确认没有计划 EOL ONET1130EC。  我建议查看该 EVM 以获取参考原理图。

    谢谢、

    Drew