This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:短路保护

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606355/am26c31-short-circuit-protection

器件型号: AM26C31

我考虑将 AM26C31 用于 RS422 驱动器。 为了增强短路保护机制、我正在考虑为 5.6V TVS 二极管添加一个小串联电阻(20 Ω)或 PPTC。 TI 建议添加任何此类内容时、是否有任何应用手册/数据? 有人能指导我如何操作吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milind:

    您尝试保护多大的电压? 该收发器可以承受高达 14V 的短路。  

    对于一般的 RS-485/422 RS 保护、您可以使用此指南: https://www.ti.com/lit/ug/tiduas1b/tiduas1b.pdf 

    串联电阻可以增加 20 欧姆。 使用防脉冲电阻器增加它们实际保护收发器的机会。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这多亏了 Ethan、芯片应该在 5V 电源下工作。 因此、如果输出(所有输出)短路、芯片是否可以通过限制 170mA 的电流来承受(即使没有 20 Ω)? 或者、是否要添加 PPTC 而不是 20 欧姆、以确保器件同时在所有通道上保持连续短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milind:

    该收发器将能够承受 5V 短路。 这不应超过 170mA 短路电流、因为它具有较低的电压。  

    请注意、串联电阻对电流的影响不大。 但是、可以添加 TVS 二极管和保险丝(我相信大家将其与 PPTC 配合使用)以提供强大的保护。 我还找到了一个更好的参考指南: https://www.ti.com/lit/ug/tiduer9/tiduer9.pdf 

    此致、

    Ethan