This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:配置 IN0 以进行交换机监控

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606739/tic12400-configuring-in0-for-switch-monitoring

部件号: TIC12400

我需要配置 IN0 以读取接地或 VBAT 电源。  我让它部分工作、让我解释一下我正在做什么。

I ENABLE IN0(位 0、寄存器 0x1B)、接下来、我将寄存器 0x1C 位 0 保留为默认值、即电流源。 然后监控寄存器 0x05 的位 0。  当没有任何器件连接到 IN0 时、我在位 0 处读取 1、当我将输入触摸到接地时、读数为 0。  它按预期运行。  我将其称为 VBAT 电源用例。

现在、我要测试接地外壳。  I SET 寄存器 0x1C 位 0 为 1、这将设置 IN0 的电流阱选项。  因此、没有附加任何内容时、我现在预期读取位 0(寄存器 0x05)的 0、但实际上它会继续读取 1、看起来并不正确。  当设置电流拉电流/灌电流寄存器时、我会始终读回该寄存器、以确保设置正确。  我的配置出现问题了吗?  我假设电流拉电流/灌电流应将悬空引脚拉至低电平或高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、链接帮助了您。  它解决了我的问题。  请关闭此内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diane、

    很高兴听到您的问题已得到解决。 如果您还有其他问题、请随时联系我们。 谢谢!

    此致、

    Josh