This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:请求个性化模块

Guru**** 2754955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603117/ds160pt801x16evm-request-personality-module

器件型号: DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件: DS160PT801

您好:

 

我购买了一个 DS160PT801X16EVM。 我已下载 SigCon Architect 软件、但我需要申请 DS160PT801 的个性化模块才能使用该软件。

 

我们的主板序列号似乎是 8431700009。

 

谢谢您、

Greg Arena

沃尔弗林贸易技术有限责任公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    您可以通过以下链接找到 SigCon Architect 配置文件。

    https://www.ti.com/drr/opn/DS160PT801-DESIGN

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    对不起,我上周被一个无关的问题分心。 当我点击链接时、我收到一条“访问被拒绝“消息、内容为“我们目前无法批准您的下载。“

    问题是什么? 配置文件在没有主板的情况下是无用的、但没有主板的情况下、我不能对此主板执行任何操作。

    谢谢您、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    不知道为什么会拒绝、您应该立即访问。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    谢谢! 我今天早上能够下载所有内容。 我今天开始介绍。

    再次感谢、

    GREG