请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件
我有一个与 DP83869 光纤连接的定制 PCB、无法在网络上建立任何通信。 我随附了原理图的屏幕截图。 以及器件树段。

sfp0: sfp {
compatible = "sff,sfp";
maximum-power-milliwatt = <2000>;
i2c-bus = <&i2c3>;
};
&fec {
status="okay";
phy-handle = <ðphy1>;
phy-mode = "rgmii-id";
pinctrl-names = "default", "sleep";
pinctrl-0 = <&pinctrl_fec>;
pinctrl-1 = <&pinctrl_fec_sleep>;
eth2_mdio: mdio {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
ethphy1: ethernet-phy@0 {
compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22","ethernet-phy-id2000.a0f1";
device_type = "ethernet-phy";
// interrupts not being processed correctly. using polling mode for now
// interrupt-parent = <&gpio4>;
// interrupts = <18 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
reg = <0>;
sfp = <&sfp0>;
ti,op-mode = <DP83869_RGMII_1000_BASE>;
};
};
};
我的系统能够识别 PHY 并识别载波: 

ethtool 输出: 
`IP A`输出

`ifconfig eth0`的输出

来自 ethtool 的 NIC 统计信息:
NIC statistics:
tx_dropped: 0
tx_packets: 164
tx_broadcast: 48
tx_multicast: 116
tx_crc_errors: 0
tx_undersize: 0
tx_oversize: 0
tx_fragment: 0
tx_jabber: 0
tx_collision: 0
tx_64byte: 0
tx_65to127byte: 97
tx_128to255byte: 19
tx_256to511byte: 48
tx_512to1023byte: 0
tx_1024to2047byte: 0
tx_GTE2048byte: 0
tx_octets: 29367
IEEE_tx_drop: 0
IEEE_tx_frame_ok: 164
IEEE_tx_1col: 0
IEEE_tx_mcol: 0
IEEE_tx_def: 0
IEEE_tx_lcol: 0
IEEE_tx_excol: 0
IEEE_tx_macerr: 0
IEEE_tx_cserr: 0
IEEE_tx_sqe: 0
IEEE_tx_fdxfc: 0
IEEE_tx_octets_ok: 29367
rx_packets: 2772
rx_broadcast: 1
rx_multicast: 0
rx_crc_errors: 2771
rx_undersize: 0
rx_oversize: 0
rx_fragment: 0
rx_jabber: 0
rx_64byte: 633
rx_65to127byte: 1977
rx_128to255byte: 79
rx_256to511byte: 83
rx_512to1023byte: 0
rx_1024to2047byte: 0
rx_GTE2048byte: 0
rx_octets: 268789
IEEE_rx_drop: 0
IEEE_rx_frame_ok: 1
IEEE_rx_crc: 2771
IEEE_rx_align: 0
IEEE_rx_macerr: 0
IEEE_rx_fdxfc: 0
IEEE_rx_octets_ok: 64
rx_xdp_redirect: 0
rx_xdp_pass: 0
rx_xdp_drop: 0
rx_xdp_tx: 0
rx_xdp_tx_errors: 0
tx_xdp_xmit: 0
tx_xdp_xmit_errors: 0
rx_pp_alloc_fast: 756
rx_pp_alloc_slow: 13
rx_pp_alloc_slow_ho: 0
rx_pp_alloc_empty: 13
rx_pp_alloc_refill: 0
rx_pp_alloc_waive: 0
rx_pp_recycle_cached: 0
rx_pp_recycle_cache_full: 0
rx_pp_recycle_ring: 1
rx_pp_recycle_ring_full: 0
rx_pp_recycle_released_ref: 0
我怎么能在这里建立共鸣?