This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:电源关闭时 CAN 信号输入

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606730/tcan1043-q1-can-signal-input-when-power-is-off

器件型号: TCAN1043-Q1

CAN 信号输入到未通电的 CAN 收发器是否存在任何问题?

(收发器故障,电压泄漏到其他电路等)

example.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无需担心、因为总线应该是 Hi-Z、与数据表的表 8-3 类似、谢谢。

    此致、

    Michael。