This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD71:最小传播延迟

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD71

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606300/sn65hvd71-minimum-propagation-delay

部件号: SN65HVD71

大家好、E2E 专家:

SN65HVD71 数据表的第 7.8 节和图 20、列出 tpHL 和 TPLH 最大值为 110ns。 包含典型值、但不包括最小值。

image.png

是否有除零以外的最小值可用于确定系统设置和保持时间(在我的例子中,这取决于两个不同器件之间的接收器延迟差异)?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们没有给出这个最短时间的精确值、因为它的变化很大(即随着温度的变化)。  

    但是、我们有一些一般特性数据、规定所有温度范围内的最小值为~30ns。 如果他们需要粗略的值、可以使用 30ns。  

    此致、

    Ethan