This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD379:我们是否有适合客户的 EVM 板?

Guru**** 2907470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607367/sn65hvd379-do-we-have-suitable-evm-board-for-customer

器件型号: SN65HVD379

您好的团队、

我的客户希望评估此器件、但没有用于评估的 EVM 板。

因此、客户想知道 TI 是否有适合其测试的 I/O 内插板?

他们可以安装我们的芯片、然后进行测试。

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我们没有此器件的 EVM。 但是、您的客户只需订购采用 8 引脚 SOIC 封装的通用分线板即可。 此分线板可与试验电路板配合使用。  

    此致、

    Ethan