This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:SN65DSI83TPPRQ1 电路图确认

Guru**** 2907170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604195/sn65dsi83-q1-sn65dsi83tpaprq1-circuit-diagram-confirmation

器件型号: SN65DSI83-Q1

你(们)好

请帮助确认 SN65DSI83TPAPRQ1 电路图

SN65DSI83TPAPRQ1.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请给我们 2-3 天的时间来审阅原理图并返回给您。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    是否有任何更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您分享此原理图。 我唯一的反馈是:

    1.请查看数据表的“9.1 VCC 电源“部分、在该部分中、建议在每个 VCC 引脚上添加一个电容器。 这是否包含在 VCC 引脚的完整原理图中?

    2. VCORE 上的 1uF 电容器应该足够了

    3.对于 LVDS 输出,请检查接收器/显示屏是否有 100 欧姆差分端接。 如果它没有 100 Ω 差分终端、则应添加外部电阻器。

    如果您对该器件还有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Ikram