This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:用于第二显示器的 LVDS 转 RGB 接口

Guru**** 2915390 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286AT-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606821/ds90ub928q-q1-lvds-to-rgb-interface-for-second-display

器件型号: DS90UB928Q-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB928QDS90CR286AT-Q1

您好:

我在 HMI 工程的第二个显示屏上使用 DS90UB927Q 和 DS90UB928Q 对。

对于该工程、我们还可以使用 RGB 接口显示。

因此我找到了 DS90CR286AT-Q1 IC 来实现这一目的。 但我对在一个 PCB 中获得所有电路有疑问。

我能否制作一种同时包含 RGB 和 LVDS 并使用单个 DS90UB928Q 的变体?

PCB 布局是否可靠、如何进行设计?

是否可以选择 FPD-Link 串行器/解串器的哪一侧应为 RGB、哪一侧是 LVDS?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    很高兴为您提供帮助。  

    我能否制作一种变体、其中都包含 RGB 和 LVDS 并使用单个 DS90UB928Q?

    DS90UB928Q 仅用于 LVDS 输出。 DS90UB926 可用于 RGB 输出。  

      DS90CR286AT-Q1 如果与您的用例匹配(在 PCLK 范围内、不需要 FPD-Link 电缆来传输 LVDS 源和 RGB 显示屏之间的距离)、则可用作独立的 LVDS - RGB 转换器。  

    PCB 布局是否可以变得可靠、如何实现?

    我们所有器件的数据表底部都列出了 PCB 布局建议、可帮助您进行设计。 完成设计后、我们还可以进行原理图和布局审阅(只需在 E2E 论坛上发布信息)。

    是否有 FPD-link 串行器/解串器的哪一侧应为 RGB、哪一侧应为 LVDS?

    是的、DS90UB921/925 可用作 RGB 串行器、928 可用作 LVDS 解串器。 如下所示:

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Esther、

    感谢您的答复。

    根据您的答案、我可以应用这样的东西吗?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此外、由于我们在单个 PCB 中有两个显示器型号(一个用于 LVDS 显示器、另一个用于 RGB) 、并且由于我可以将 DS90UB928Q 用于 LVDS、将 DS90UB926Q 用于 RGB(在这两种情况下,SOC 侧都应为 LVDS 到 FPD 链接)、因此我们如何进行 FPD 布局来防止残桩? 我是否可以使用 0r 电阻器来防止残桩、或者这样做也会破坏信号完整性?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    您的方框图是正确的。

    对于您的第二个问题、我建议在交流耦合电容器上使用三焊盘。  

    BR、

    以斯帖