This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:使用 Sig Con 工具时、DS320PR1601ZDG EEPROM 加载不适用于组 7

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605486/ds320pr1601-ds320pr1601zdg-eeprom-load-is-not-workng-for-bank-7-using-sig-con-tool

器件型号: DS320PR1601

尊敬的支持团队:

这是有关的后续讨论 案例 ID:3223B210F5B08B44

  1. 我们可以在两种模式下观察到 ( I2C 初级和次级 )、 EEPROM 加载不适用于组 7 。 我们附上了相应的附件  SigCon 工具屏幕截图 供您参考。

主模式(EEPROM 负载)

EEPROM MODE.png

从模式  

SMBus MODE.JPG

 

2.我们也想了解是否有任何可供选择的方案 在不使用 EEPROM 的情况下对 DS320PR1601 进行编程或配置

    • 是否可以使用对器件进行全面配置 SigCon 工具 单独使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajin:

    1.我会尝试重新创建这个问题在我的最后,并将尽快回来给你。

    2.可以,可以使用 EEPROM 或通过 SMBus/I2C 配置设备。 后者可以 使用 SigCon Architect GUI 来完成。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    您能给我提供转接驱动器的默认配置文件以获得平衡的性能吗?

    或者、您能分享如何使用 SigCon 工具对转接驱动器进行编程吗?如果您有示例屏幕截图或类似内容、请分享我

    此致、

    Ajin Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajin:

    • 这里没有可用的默认配置文件、但如果您想知道如何配置转接驱动器、我可以为您创建 EEPROM。
    • 一旦转接驱动器连接到 PC、SigCon GUI 上的“Low Level Page“可用于写入任何寄存器、以便根据需要对器件进行编程。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    我需要配置 DS320PR1601 至  根据 PCIe Gen 5 获得吞吐量 (x4 系统中为 32GT/S)。 现在、使用默认配置时、我们将获得降级吞吐量。 我认为这是通过电缆传输时的信号衰减所致。 因此、如果我们能够增强转接驱动器的性能、可能会解决问题。

    此致、

    Ajin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajin:

    您知道通道上的电流损耗是多少吗? 此外、您是否尝试过切换 EQ 设置来解决该问题? 这可以通过写入寄存器来完成、如器件编程指南的第 3 节所述。  

    此致、

    GREG