器件型号: DP83867ERGZ-R-EVM
您好、
我想与您讨论在中发现的问题 TI DP83867 PHY 移植到我们的新电路板上。 我来解释一下测试场景和测试硬件设置:
硬件设置 1:
- DUT 连接到 Keysight NovusOne 设备
- TI PHY DP83867 配置为“反向环回模式“。
- 电缆长度:2.5m
硬件设置 2:
- DUT 连接到 Keysight NovusOne 设备
- TI PHY DP83867 配置为“正常运行模式“。
- 电缆长度:2.5m
测试场景:
- NovusOne 设备使用以下设置向 DUT 发送数据包:
- IGP: 12
- 使用 100%行速率
- 数据包固定大小为 512B
à μ s 结果:
- 在运行上述“硬件设置 1“测试场景时、我们观察到 NovusOne 设备的 RX 侧出现了大量 CRC 错误
- 在“硬件设置 2“上运行上面的测试场景、我们观察到连接到 PHY 的 MAC(在 DUT 上)的 RX 侧存在大量 CRC 错误
注意:我们有两个 RJ45 端口、因此有 2A TI dp83867 PHY、在两个端口上获得相同的结果。
观察结果:
我们在 TI DP83867 疑难解答 pdf (DP83867 疑难解答指南(修订版 C)) 中找到了相应的序列 修复 上述(在两种硬件设置中)解释了 CRC 错误。
第 18 页第 3.1 节“提高短电缆的链路裕度“中提到的序列解决了该问题、但我们对此有几个问题:
- 你能解释一下观察到的 CRC 吗?
- 第 3.1 节 “提高短电缆的链路裕度“中所述的顺序具体是什么?
- 在使用 2.5m 长的电缆时、为什么该序列(针对短于 1m 的电缆)使我们的测试通过?
- 我们是否确定该序列将修复所有可能电缆长度的 CRC 错误?
提前感谢您的帮助和解释。
此致
Alexandre