This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR287:连接到 3 米长的电线

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606468/ds90cr287-connected-to-wire-with-3-meters

器件型号: DS90CR287

您好。
我们在设计中使用 DS90CR287 Ic。
请查看图片  
我们使用 5 米长的电缆将连接器连接到显示器。
运行速度:750 Mbps
是否必须将接地形体分配给差分信号 引脚 IC 和 连接器处。
 我们的主要关注点是 EMI
请分享您的想法。
image.png

此致。
Raneel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raneel、

    为实现 EMI 最佳实践、应避免阻抗不匹配并将布线埋在 PCB 布局的内层中。  

    在差分对之间添加接地引脚将有助于减少不同通道之间的串扰、并可以减小电流返回路径、从而略微影响 EMI、但最终速度非常低、因此在您的用例中可能没有必要这样做。

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新。
    此致。
    Raneel。