This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:PCIe Gen5

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607316/ds160pt801-pcie-gen5

器件型号: DS160PT801

您好、

如果 PCIe Gen 5 器件连接到 DS160PT801、链路是否会自动向下训练到 Gen 4、或者是否未检测到器件?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的。 由于 PCIe 器件旨在向后兼容、因此链路应自动向下训练到 PCIe 第 4 代。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    明白了、谢谢!

    Jeff