This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:电源时序问题 (VCCA 与 VCC5V)

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608059/tpd12s016-power-sequencing-question-vcca-vs-vcc5v

器件型号: TPD12S016

您好、

我们将 TPD12S016 用作 HDMI 配套/保护器件、希望确认上电/下电时序要求。

在我们的系统中、可以得到:

  • VCC5V 由 5V 电源轨供电(与 HDMI 5V 线路/热插拔环境相关)

  • VCCA 由系统 I/O 电源轨(例如 1.8V/3.3V)供电、这可能会以与 VCC5V 不同的时序斜升

请告知:

  1. VCCA 和 VCC5V 之间是否有任何必要或建议的时序控制(如果有,必须先出现哪一个)?

  2. 如果在 VCCA = 0V 时存在 VCC5V、或者在 VCC5V = 0V 时存在 VCCA、是否存在任何问题(局部供电条件)?

  3. 在这些局部功率条件下、我们是否需要对控制引脚(例如 LS_OE 和 CT_HPD)进行任何特殊处理(例如,通过下拉电阻将其保持低电平,直到 VCCA 有效)、以避免意外行为或反向供电?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请注意,为了纪念美国马丁·路德·金 (Jr. Martin Luther King),响应时间可能会推迟 一天的假期

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

     我方面没有任何顾虑。  数据表的第 7.4 节表 1 的底部两行说明了 IC 行为。

    此致、
    Eric