This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:VCCA 和 VCCB 之间的电源限制

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517-Q1, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606840/tca9517a-supply-restrictions-between-vcca-and-vccb

器件型号: TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9517-Q1、 TCA9517

尊敬的技术支持团队:

我相信 TCA9517A 可以为“VCCA > VCCB“供电。
不过、TCA9517A 网站声明“电源限制:VCCA≤VCCB“。

这是拼写错误吗?

根据修订历史记录、它表示“从设计要求列表中删除了 VCCA < VCCB “。

SO“电源限制:VCCA≤VCCB“  

因此,以前的限制似乎在网站上仍然存在。
如果你能删除它们、我将不胜感激。

image.png

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    TCA9517A 具有这种电源限制。  

    您指的是汽车版本? TCA9517-Q1?  

    VCCA 高于 VCCB 在哪里有一定的裕度?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的答复。

    我请参阅  TCA9517 版本(非 Q1)的数据表。

    我知道 Vcc 最小值有限制、因此网站显示的是  VCCA≤VCCB。

    在我的用例中、VCCA = 3V < VCCB = 5V。

    根据上一篇文章、这是可能的。

    e2e.ti.com/.../tca9517a-about-vcca-vccb

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    根据 Bobby 的说法、我同意 e2e 的这一部分:  

    -----

    我后来发现,测试表明设备功能时 VccA>VccB。 我认为我应该指出、如果 VccA 远大于 VccB、则 A 侧的 Vil 将不再符合 VccA 的 30%数据表规格。 在最坏的情况下,根据测试报告维尔一侧低至 0.25*VccA。

    在本例中、此处的 Vcc 为 5V、因此在最坏的情况下、ViLc 将为 1.25V、这仍然允许在 I2C 上进行通信。

    “我的理解是错的吗?“
    这里有两个方面。 一个是该器件可以工作吗? 第二:它是否符合数据表规格?

    #1 器件仍能正常工作、在这种情况下、您可以将低电平从 A 侧传输到 B 侧、将 B 侧传输到 A 侧、而不会出现任何问题。

    #2 一侧的传播延迟和 Vil 可能不再符合我们的数据表规格

    因此、如果您可以不符合数据表规格、但能够在功能上使用该器件、则可以在应用中使用 TCA9517。

    ------------------------

    我不确定 7 年前完成的测试、但在某种程度上、VCCA > VCCB 似乎可以正常工作。  

    只要您明白在 VCCA > VCCB 的情况下使用该器件可能无法完全满足数据表规范、我就不明白如果该器件适合您的系统条件、为什么您无法以这种方式使用该器件。 这看起来 VIL 会受到影响、因此在这种情况下增加更多的裕度有助于解决电源 VCCA > VCCB 的问题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的答复。

    回到有关 (2) 低电平电源电压的 VCCA 限制的重新定位、Dose 它意味着“当 VCCA 为低电平时、需要小心、因为 A 侧输入低判断电平 (VIL) 变得非常低。“?  换句话说、当 VCCA = 0.9V (min) 时、VIL = 0.27V (0.9V * 0.3)。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    该团队目前因节假日而离职、我们将尽快回复您。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    回到您对 VCCA 限制的重新定位、关于 (2) 低电平电源电压、Dose 意味着“当 VCCA 为低电平时、需要小心、因为 A 侧输入低判断电平 (VIL) 变得非常低。“?  换句话说、当 VCCA = 0.9V (min) 时、VIL = 0.27V (0.9V * 0.3)。

    这是警告的一部分。 A VCCA = 0.9V 意味着 VILA = 0.3 x 0.9 = 0.27V。这是 A 侧非常低的输入电压。  

    请注意、VCCA 是低侧电源电压、而 B 侧 VCCB 是更大的电源。 在电平转换场景中、VCCB >= VCCA。  

    此致、

    Tyler