This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:产品选择

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61372, TPS61046, TPS61371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607922/tps61372-product-select

器件型号: TPS61372
Thread 中讨论的其他器件: TPS61046TPS61371

您好、

TI 的解决方案是否可以支持以下特性?

我们现在找到了 TPS61372、它可以在处于活动状态时支持自动模式/强制 PWM 开关、但似乎没有输出放电功能。

项目

规格/要求

 

输入电压

2.5V ~ 5.5V(标准锂离子电池范围)

 

输出电压

支持 6V 和 7V。

 

 可通过硬件调节

 

输出电流

< 400mA

 

运行模式

需要选择模式。 (自动/PWM)、需要输出放电

 
 
 

封装/尺寸

目标:尽可能小。

 

目标参考尺寸:TPS61046

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们提供了新器件 TPS61371、它具有相似的规格但具有输出放电功能、它还支持 I2C。 其封装为 QFN 2.5*2.5。 该器件将在第二季度 RTM。 您能否分享有关客户和项目的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我已经要求我们当地的 FAE 联系人与您分享信息。

    感谢您的支持。

    如果有更多详细信息、请通过电子邮件与我分享 谢谢!

    Jeff YC Yang

    Ko、Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 请发送电子邮件至 shipeng-cheng@ti.com