This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:关于驱动器和接收器开关特性的咨询(数据表 SLLSF17、第 6.9 节)

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V, TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607706/tcan1044v-inquiry-about-driver-and-receiver-switching-characteristics-datasheet-sllsf17-section-6-9

器件型号: TCAN1044V
主题: TCAN1044A-Q1 中讨论的其他器件

我想提出一个有关 CAN 收发器 TCAN1044V 的技术问题。
 
根据数据表 (SLLSF17)、第 6.9 节列出了下的几个参数
“驱动器开关特性“和“接收器开关特性“。
但是、未为以下参数指定最小值/最大值。
 
驱动器开关特性:
- tpHR
- tpLD
- tsk (p)
- TR
- tf
 
接收器开关特性:
- tpRH
- tpDL
- TR
- tf
 
请确认这些参数的最小值/最大值是否可用
TCAN1044V 器件的支持范围?
如果没有这些值、您能给我们建议如何评估开关特性评估结果的有效性吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您能告诉他任何参考值吗?

    此致、

    Shoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shoji / Tomohito、

    请参考 TCAN1044A-Q1:开关特性的最大值、最小值、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    感谢您的答复。
    我尝试从该主题引用 TCAN1044A-Q1 链接;但是、我这边似乎无法访问该链接、并显示“页面不再存在“错误。
    您能否分享正确的链接、或让我们知道在哪里可以找到 TCAN1044A-Q1 的最小/最大开关特性?
    感谢您的支持。
    此致、

    Tomohito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masuda-San/Michael:

    由于链接是内部线程、我会将数据离线发送给您。

    此致、

    Shoji