This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:以太网强制主器件错误

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608093/dp83867ir-ethernet-forced-master-error

器件型号: DP83867IR
主题中讨论的其他器件: AM625

您好、  

我将 DP83867 与 TI Am625 处理器一起使用、收到如下错误:检测到 PHY、但由于强制主器件错误、链路未接通、但在 DTS 中和硬件中都配置为自动模式。  

请查看原理图以了解潜在误差及其可能的解决方案。  

 

eth0 设置:
    支持的端口:[ TP  mii ]
    支持的链路模式: 10BaseT/Half 10baseT/Full
                100BaseT/Half 100BaseT/Full
                1000BaseT/Full
                1000baseX/全
    支持的暂停帧使用:对称
    支持自动协商:可以
    支持的 FEC 模式:未报告
    广播的链路模式: 10BaseT/Half 10baseT/Full
                100BaseT/Half 100BaseT/Full
                1000BaseT/Full
                1000baseX/全
    广播的暂停帧使用:对称
    广播的自动协商:是
    广播 FEC 模式:未报告
    速度:1000Mb/秒
    双工:全双工
    自动协商:打开
    主从配置:强制主器件
    主从状态:分辨率错误
    端口:扭结对
    PHYAD:1.
    收发器:外部
    MDI-X:未知
    支持唤醒:目录
    Wake-On(唤醒):目录
    SecureOn 密码:FF:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    当前消息级别:0x000020f7 (8439)
                如果 rx_err TX_err 硬件、则 DRV 探头链路断开
    检测到链路:否

 

谢谢、  

Rishav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishav:

    您是否可以通过 MDIO 访问 PHY 寄存器?

    为什么 MDI 线路上有电容器? 我们通常看不到此类设计、这会导致链路故障。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:  

    感谢您的答复、  

    是的、我们可以读取 MDIO 寄存器(我们可以成功读取和写入所有 phy 寄存器)

    重要观察结果:  

    环回测试失败

    phytool 读取 eth0/0/0x10
    0x5048

    phytool 读取 eth0/0/0x0E
     运行 TDR 测试后 0x0017 #
    hytool 读取 eth0/0/5
    0x0000 #链路伙伴能力寄存器为空

    请使用您的意见进行回复。  

    谢谢、  

    Rishav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishav:  

    您尝试过哪种环回?
    您能否移除电容器 (C66 至 C73) 并查看 PHY 是否已建立链路?
    您是否还可以测量 MDI 线路对 A 和 B 上的第一个链路脉冲?

    此致、
    j