This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:PCA9534……主模式

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609014/pca9534-master-mode-for-pca9534

部件号: PCA9534

尊敬的团队:

我需要您的帮助来检查 PCA9534 是否支持主模式?

我建议使用 PCA9534 作为 NXP PCA9564 替代产品、因为它是直接替代产品。

但是、客户需要 PCA9564 的并行总线转 I2C 总线控制器(主器件)、并认为 TI PCA9534 是  I2C 转 8 位 GPIO(从器件)

请帮助检查。

如果是直接替换、这意味着客户不需要任何修改、对吧?

如果 PCA9534 不支持主模式、请帮助提供另一种解决方案(如果可用)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PCA9564 和 PCA9534 是完全不同的器件。

    TI 不生产类似于 PCA9564 的器件。