This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:此器件上的 WUP

Guru**** 2908130 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605189/tcan1044a-q1-wup-on-this-device

器件型号: TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1145-Q1

您好的团队、

是否可以在该器件上以 500kbps、1Mbps 和 5Mbps 的数据速率使用 WUP?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    请帮助参阅数据表的第 8.4.3.1 节、其中说明了 500kbps 和 1Mbps 的工作原理、而不是 5Mbps。

    即“ ISO 11898-2:2016 标准定义了短时间和长时间的唤醒滤波时间。 该器件的 TWK_FILTER 时序选在这两个滤波范围的最小值和最大值之间。 选择此时序是为了使 500kbps 的单个位时间或 1Mbps 的两个背对背位时间触发处于任一总线状态的滤波器。 任何速率为 500kbps 或更低的 CAN 帧都将包含有效的 WUP、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    点击“已解决“按钮后、很抱歉提出问题。 是否有一些 TI CAN 收发器支持 5Mbps 数据速率的 WUP?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    遗憾的是、根据 ISO 标准、这实际上不是一件事、因为 WUP 检测基于仲裁阶段的总线时序、而不是 FD 数据阶段。

    即、 处于睡眠/低功耗状态的器件不会以 5Mbps 的速率运行以验证该速率的任何内容、通常使用针对仲裁阶段进行调优的滤波边沿/脉冲、并建议帮助客户了解它们是否需要在某些流量时 唤醒、可以使用具有选择性唤醒功能的 TCAN1145-Q1 器件、但当所有器件都唤醒时仍可使用此器件、 它们都在 5Mbps 的数据阶段之前经过仲裁阶段、最好在另一阶段之前尽快检测到唤醒、因为在首先检测的仲裁阶段检测到有效 WUP。 因此、所有有效的 WUP 都应在仲裁阶段进行、并希望它有助于消除混淆、谢谢。

    此致、

    Michael。