This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:Tclqv 值

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607233/tcan4550-tclqv-value

器件型号: TCAN4550

尊敬的团队:

 

您能不能与我们分享 TCAN4550 tclqv 的价值? 我在 DS 中找不到它。 客户需要它来进行 SPI 仿真。 谢谢你。

 

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TCAN4550 使用不同的时序参数名称、但您可以查看图和规格表来确定时序要求。

    如果我正确理解问题、问题在于时钟转换与数据位稳定到足以进行采样的时间之间的延迟时间。   

    通常、SPI 输出数据在 SCLK 的下降沿改变、在上升沿采样。  但是、下降时钟沿与输出数据有效之间的时间最大为 20ns (TSOV)。 如果通过其他方式对数据进行采样、则可以在此参数中添加信号上升/下降时间以获得额外的裕度。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    得到它,感谢支持。

    此致、

    Mike