This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:eDP 转 eDP 桥接器

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, SN75DP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608715/tdp142-edp-to-edp-bridge

器件型号: TDP142
主题: SN75DP119 中讨论的其他器件

您好、TI 人

 

我的客户目前发现一个 eDP 转 eDP 桥接器,他们需要提高信号质量。

输入信号为 DP1.4/DP1.2 1920*1080 60Hz 信号。 从 FPGA 传输到屏幕。

您是否知道 TDP142 或 SN75DP119 是否可以支持此应用案例?

非常感谢。 我们需要 eDP 输入和 eDP 输出接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    TDP142 可用于提高 eDP 主链路信号质量。

    谢谢

    David