This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS — 用于在 LED0/LED1 上输出 TX/RX 活动的寄存器设置

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608201/dp83867is-dp83867is-register-settings-to-output-tx-rx-activity-on-led0-led1

器件型号: DP83867IS

尊敬的 TI 支持团队:

我们希望获得有关配置的指导 DP83867IS 以使 PHY 的发送和接收活动 可通过固件(MDIO 寄存器设置)在其 LED 引脚上输出。

我们的意图

  • 输出 Tx 活动 亮起 LED0
  • 输出 RX 活动 亮起 LED1

当前的固件实现(供参考)

 
//将值写入 PHY 寄存器:setPHYreg (reg_addr、value)
//(此功能在我们的系统中得到了验证。)
setPHYreg (PHY_LEDCR1、PHY_LED_SNDRCV);
#define PHY_LEDCR1           0x00000018)
#define PHY_LED_SNDRCV  0x00006132)
``μ s

问题

  1. 那个 模式 位字段 应配置为映射
    • LED0 = TX 活动 、和
    • LED1 = RX 活动
      放大器?
  2. 即我们当前写入的内容 LEDCR1 0x00006132是否具有适合上述映射的值?
    • 如果没有、您能否提供 正确的寄存器地址 确切的位设置
  3. 如果有 如电子书和应用手册 建议的顺序 (包括任何扩展页或间接寄存器)、用于配置用于活动指示的 LED 功能、您能分享一下吗?

另外、还请注意任何其他考虑因素(例如搭接引脚交互,默认 LED 模式、时序/延迟或 RGMII/SGMII 之间的模式差异)。

非常感谢您的支持。

此致、
        浅野雄一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asano-San

    将值 0x6132 写入寄存器 LEDCR1 可正确地将 TX 活动映射到 LED0、将 RX 活动映射到 LED1。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!!!